This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:申请:AWRL6844 车内演示的 TLV 有效载荷格式 (TLVS 1,040,10410411042、2、12、 301)

Guru**** 2547670 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547903/awrl6844-request-tlv-payload-format-for-awrl6844-in-cabin-demo-tlvs-1040-1041-1042-2-12-301

器件型号:AWRL6844


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我 `在 μ s radar_toolbox_3_00_05`中了解 AWRL6844 车内安全演示中使用的 TLV 的**有效载荷结构**。

我无法找到以下 TLV 类型的 C 结构定义或文档:

1. MMWDEMO_OUTPUT_MSG_RANGE_PROFILE = 2.
2. MMWDEMO_OUTPUT_MSG_STATS = 6.
3. MMWDEMO_OUTPUT_MSG_INTRUSION_DET_INFO = 12
4. MMWDEMO_OUTPUT_MSG_INTRUSION_DET_3D_DET_MAT= 13
5. MMWDEMO_OUTPUT_MSG_INTRUSION_DET_3D_SNR = 14
6. MMWDEMO_OUTPUT_EXT_MSG_DETECTED_POINTS= 301
7. MMWDEMO_OUTPUT_MSG_POINT_CLOUD = 1020
8. MMWDEMO_OUTPUT_MSG_occupance_features = 1040
9. MMWDEMO_OUTPUT_MSG_REDUCTION_SCALING_RES = 1041
10. MMWDEMO_OUTPUT_MSG_REDUCTION_HEIGHT_RES = 1042

能否请分享这些 TLV 的有效载荷结构/预期的 C 结构

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harshitha、

    感谢您了解 TLV 结构。 其中一些 TLV(如 MMWDEMO_OUTPUT_MSG_RANGE_PROFILE、MMWDEMO_OUTPUT_MSG_STATS 和 MMWDEMO_OUTPUT_EXT_MSG_DETECTED_PORTS)是我们 了解 UART 数据输出格式 软件文档中记录的通用 TLV。 我已经邀请了一位软件专家、对特定于演示的 TLV 进行进一步评论。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristien:

    感谢您的澄清资料和软件专家的参与、我期待看到有关特定于演示的 TLV 的更多见解。

    此致、
    Harshitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harashitha:

    我认为、找到 相关 C 结构定义的最佳方法是在我们的 MATLAB GUI 代码中找到它们。 如果您在[RADARToolbox]\tools\visualizers\AWRL6844_Incoby_GUI\utilityFiles\parseDataFromDevice.m 中查看、您将找到我们概述 src 定义和 C 结构的代码。 例如、 MMWDEMO_OUTPUT_MSG_RANGE_PROFILE 是一个 Uint32 C 结构。 所有车内 TLV 都将在这里。 它们都在文件顶部定义、那么特定情况下将有结构体。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Vignesh K.