This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:收到 sensorStart 命令时自动复位

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548153/awr1843aopevm-automatically-reset-upon-sensorstart-command

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

工具/软件:

您好:

我正在测试 AWR1843AOPEVM 与 DCA1000EVM 配合使用以收集原始 ADC 样本。 演示 (xwr18xxAOP_mmw_demo) 已刷写到 AWR1843AOPEVM、并成功在 Windows 上使用 DCA1000EVM CLI 收集数据。 当我在 Linux 上尝试相同操作时、无法收集数据。 我不确定这是唯一原因、但可以看到、在 通过串行配置 AWR1843AOPEVM 时、发送“SensorStart"命令“命令会触发 AWR1843AOPEVM 的复位。 我假设这会清除“sensorStart"命令“命令之前设置的所有配置、因此传感器无法启动、并且 DCA1000EVM 无法接收数据。 “sensorStart"命令“命令重置不会在 Windows 上发生、但仅在 Linux 上发生。

有人知道器件复位的原因以及如何修复? 如果有任何解决该问题的建议、将不胜感激。

谢谢您、

一则