This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:我们是否对复位信号持续时间有限制?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547753/awrl6844-do-we-have-a-limitation-for-reset-signal-duration-time

器件型号:AWRL6844


工具/软件:

团队、

我们是否对复位信号持续时间有限制? 比如需要多长时间复位信号? 5ms、10ms?

此致、

Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shawn、

    感谢您联系我们了解复位信号。 硬件工程师应在接下来的一两天内提出时序要求。

    谢谢、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、
       请参阅以下快照复位信号持续时间要求

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva、

    这似乎是 AWRL6844 TRM。 我看到 TI.com 上的 TRM 很晚、我们有新版本吗?

    此致、

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、一个错误的词。 我的意思是 TI.com 上的版本非常旧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、
       目前、TI.com 上提供了 6844 TRM 的 APL 版本。 RTM 版本将在 RTM 时间范围内更新。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad