This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 雷达立方体格式问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548350/radar-cube-format-issue

器件型号:AWR2944EVM


工具/软件:

我正在使用 AWR2944EVM 的 DDM 演示、确切地说、我需要访问雷达立方体数据。 然而、对我来说文档有点不清楚、确切地说、我将参考以下文件:

  1. file:///C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/ti/datapath/dpu/rangeproc/docs/doxygen/html/dpu_rangehwa.html  
  2. file:///C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/ti/datapath/dpu/rangeprocDDMA/docs/doxygen/html/dpu_rangehwa_d_d_m_a.html

文件 1 暴雨采用   DPIF_RADARCUBE_FORMAT_2 格式、该格式似乎由演示根据文件 objectdetection.c 中的“radarCube.datafmt = DPIF_RADARCUBE_FORMAT_2“来判断 此格式包括 TX 和 RX 数据、如文档所述:“[numRangeBins][numDopplerChirps][numTXPatterns][numRX]"。“。 然而、文件 2 记录了 DDM 处理 CHIAN、其中指出雷达立方体正在压缩、但它仅提及线性调频脉冲、距离区间和 Rx 数据、而未提及 TX 数据。  

我应该如何理解这一点? 在压缩格式中使用时、来自格式 2 的 TX 数据是否以某种方式被丢弃? 在 FMT2 或压缩的 BFP/EGE 结束时使用哪种格式?

压缩的 BFP 格式:  

FMT2:

此致

标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    [报价 userid=“635100" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548350/radar-cube-format-issue ]文件:///C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/ti/datapath/dpu/rangeprocDDMA/docs/doxygen/html/dpu_rangehwa_d_d_m_a.html

    有关基于 DDM 处理链的实现、请参阅文件 2。

    基于 TDM 链的文档提到 Tx 数据、因为一次只启用一个 Tx、您将知道接收的样本是否来自 Tx1/Tx2/TX3/TX4。 而对于基于 DDM 的链、 由于所有发送器都同时启用、因此您只知道每个 Rx 接收到的 ADC 样本。  

    此致、

    Samhitha