This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:numDopplerBins 和 numAdcSamples

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548246/awr2944evm-numdopplerbins-and-numadcsamples

器件型号:AWR2944EVM
主题:AWR2944 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

如下图所示、我可以在 DDM 的 cfarCfg 配置中看到 numDopplerBins。 请问 numDopplerBins 是否等于 numAdcSamples?

DopnumplerBins 配置在哪里?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    配置的多普勒频段数等于线性调频脉冲总数。 由于范围区间是实数、因此对于 AWR2944、范围区间的数量等于 ADC 样本数/2。

    frameCfg 0 5 128 0 384 50 1 0

    在上述配置中、唯一的线性调频脉冲数为 6、环路数为 128。 因此、线性调频脉冲总数将为 6*128 = 768 ->多普勒频段数。

    为了更好地了解 FMCW 雷达、您可以检查 毫米波雷达传感器 |德州仪器 TI.com 视频系列。

    您也可以查看 Radar Academy 。

    此致、

    Samhitha