This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:AWRL6844 处于深度睡眠模式时、我们是否需要保留 3.3V、1.8V 和 1.2V 电源轨?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1546951/awrl6844-do-we-need-to-keep-3-3v-1-8v-and-1-2v-power-rails-when-awrl6844-is-in-deep-sleep-mode

器件型号:AWRL6844


工具/软件:

您好、

我们正在设计 AWRL6844、想知道 AWRL6844 处于深度睡眠模式时应维护哪些电源轨?

在 3.3V I/O 拓扑中、我们是否需要保留 3.3V、1.8V 和 1.2V 电源轨? 或者我们只能将其中一个保持在深度睡眠模式?

如果我们只能保留其中一个、是否应该控制外部 PMIC 来切断 AWRL6844 的电源轨?

另一方面、在退出深度睡眠模式时、我们是否需要控制外部 PMIC 以再次开启电源轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hames、

    为了设置合适的预期、当器件处于 AWRL6844 的深度睡眠模式时、我们无法切断任何电源轨。  
    如果您对您的解决方案的电源拓扑有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kundan:

    我看到、然后当 AWRL6844 处于深度睡眠模式时、需要这 3 个电源轨 (3.3V、1.8V、1.2V) 的电流消耗量。
    我相信团队会收到基于 AWRL6844 EVM 的测量报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    您是需要总体功耗还是在深度睡眠模式下每个电源轨拆分电流数字?

    谢谢、
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kundan:

    我需要每个电源轨拆分电流数字。

    总功耗数值已在数据表中、为 4.32mW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    请在下面找到功率分配

    • 1V2 导轨:2.7mA
    • 1V8 电源轨:0.3mA
    • 3V3 电源轨:0.15mA

    谢谢、
    昆丹