This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:Compress ParamSet trigger 是 HWA_TRIG_MODE_DMA?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547695/awr2944-compress-paramset-trigger-is-hwa_trig_mode_dma

器件型号:AWR2944


工具/软件:

您好、

启用 fastRangeCfg、为什么压缩 ParamSet 触发条件是 HWA_TRIG_MODE_DMA? 为什么不使用 HWA_TRIG_MODE_IMMEDIATE?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    当您使用快速范围处理选项时、任何其他 ParamSet 都不使用存储压缩 ParamSet 输出的 HWA 存储器组。 我想您使用的是 4.7.0.1 或 4.6.1.2 SDK。 在这些 SDK 版本中、快速距离处理选项有一个 ParamSet 、用于执行直流估算、直流减法、干扰统计、干扰缓解、FFT ParamSet。 在此模式下、将使用之前的线性调频脉冲直流估算和干扰统计数据。 由于此范围处理选项涉及的参数集数量较少、因此任何其他 ParamSet 都不会重复使用同一 HWA 存储器组。 因此、我们可以等待压缩的 1D FFT 到 DSS_L3 的 DMA 传输完成、直到同一压缩 PARAMSet 的下一次触发。

    此致、

    Samhitha