This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8802:如何连接 VBST 和 VLX 引脚

Guru**** 2550940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543922/tps8802-how-do-i-connect-vbst-and-vlx-pins

器件型号:TPS8802


工具/软件:

大家好、

我在使用的  TPS8802DCPR 我的设计。 我想知道如何连接  VBST 和 VLX 引脚上的电源电压。 在数据表的引脚说明中、它显示了 VBST 引脚的“升压转换器反馈和电源输入“。 那么、如果我不必使用升压转换、是否应该将该引脚连接到电源??

如果 我提供 3.3V 电压、是否需要升压转换??

数据表链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps8802.pdf?ts = 1753250197657

了解 VBST 和 VLX 引脚是否清晰。 请分享这些信息。

提前感谢!!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    过去一周我一直在尝试理解这个问题、但未能找到解决方案。 如果有人对此有任何信息、如果您能分享、我将非常感激。 我热切期待 TI 团队的支持。