This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC5071-Q1:OUT 行为检查

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547320/ldc5071-q1-out-behavior-check

器件型号:LDC5071-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:  

在某些情况下、需要与您联系以了解 OUTx 引脚状态。

  • 案例 1:当 VDD 或 GND 连接断开时、所有 OUTx 引脚的状态是什么? Hi-Z?
  • 案例 2:当其中一个 OUTx 接线断开时、所有 OUTx 引脚的状态是什么? 例如、如果 OUT0P 开路、OUT0P 是否变为 Hi-Z 状态? 其他 3 个输出引脚将保持 OUTPUT 或 DISABLE?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我需要查看案例 1、了解器件未通电的情况、但我预计它们将处于 Hi-Z 状态。

    通常、开路输出会触发故障、从而将所有输出引脚置于 Hi-Z 状态。  与 LDC5072 相比、LDC5071 包括一组更少的故障、因此我还想确认、这也会触发 5071 中的故障。   

    明天我将介绍这些问题的最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:  

    确认后、请提供更新。  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、

    对于第一种情况、如果他们按照数据表中所示将 10K 电阻器置于 TM0 和 TOUT 中、则器件将 OUTx 为高阻态  如果它们没有这些电阻器、那么器件将处于半工作状态。  

    对于第二种情况、如果一个 OUTx 开路、则其他输出继续正常运行。  该器件无法了解输出是否未端接、因此无法执行任何操作。