This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:修复目标并修复雷达:重建图像雷达问题

Guru**** 2551070 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545882/awr1243boost-fix-target-and-fix-radar-reconstruction-of-image-radar-issue

器件型号:AWR1243BOOST


工具/软件:

您好 TI、

我有一个固定目标和一个固定雷达、我想在 Matlab 中重建 2D 图像、但 SAR 不适合我的应用、而 ISAR 仅用于移动目标。 是否有参考资料或指南可以帮助我在 Matlab 中实现这一点?

感谢你的帮助。

Souad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾、我们的支持团队没有 Matlab 可用。

    我们将让该主题开放供其他论坛成员参加

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我还有另一个速度问题。 当我的目标以 6km/h 的速度移动时、当目标处于 90°时、我无法检测到目标和传感器之间的距离。 我使用的是 BPM-MIMO 配置。 如何解决这个问题?

    谢谢您、

    Souad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着目标与传感器表面的法线之间的角度为 90 度?

    天线的视场约为 60 度  

    您可以查看 EVM 用户指南中的天线增益图

    https://www.ti.com/lit/ug/spruit8d/spruit8d.pdf

    图 2-10、2-11。

    如您所见、在 90 度时不会检测到 ON 物体

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的传感器是 AWR1243boost、天线的高增益为 0°、因此目标和传感器必须垂直。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请查看下面的快照。 当角度 α 增加时、在某个时刻、将不再检测到物体。 该角度取决于物体的反射率。 通常、对于 AWR1243BOOST 天线、不再检测到物体时的 α 角约为 55-60 度。

    当 alpha=90 度时、将不会检测到物体

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。 您能解释一下如何将目标定位在我的传感器前面吗? 我需要非常高的距离精度、应该使用什么速度?

    此致、

    Souad Fatima-ezzahraa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供有关该用例的更多信息? 我们不清楚您的设置

    谢谢你
    Cesar