This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:有关灵敏度、Vref 等的几个问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547733/tmcs1100-few-questions-regarding-sensitivity-vref-etc

器件型号:TMCS1100


工具/软件:

您好团队:

客户对 TMCS1100 提出了几个问题、能否在下面分享您的反馈?

1.我的理解是 TMCS1100A1 的精度高于 TMCS1100A4。 这是正确的吗?

2.现在他们使用电阻分压器为 Vref 制作 Vs/2。 这种行为合适吗? 或者、他们是否应该为 Vref 使用与稳压器等单独的电源? 从数据表中可以看到、但我想仔细检查一下。

3.从下图的表中,如果他们设置“双向“与 Vref  = Vs / 2,这是否意味着 29A 将是最大测量限值?

4.客户希望知道 TMCS1100A1 是否用于较低的电流测量、 TMCS1100A4 是否用于较高的电流测量。 这是正确的吗?

提前感谢您的帮助和支持。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    1.我不知道你在这里的意思是准确的。 A4 的增益大于 A1。

    2.是的,使用电源上的分压器设置 Vref 是可以的。

    3.是的、如果他们使用的是 A1 版本、具有 3.3V 电源、Vref 处于 1/2 Vs、则 29A 是最大测量限值。

    4.没有 如表 4-1 所示、A1 版本用于较高的电流测量、因为它的灵敏度较低、因此测量范围较大。 A4 用于低电流测量。

    此致、

    Holly