This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:2 连接到 Jiya&#39 的 CAN-HUB 12 正在卡住

Guru**** 2550420 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545943/awr1843boost-2-awr1843boost-connected-to-jiyi-s-can-hub-12-is-getting-stuck

器件型号:AWR1843BOOST


工具/软件:

Hai、

当我们将 2 个 AWR1843BOOST 板连接到 JIYI 的 CAN-HUB 12 时、其中一个雷达会卡住。

我们更改了每个雷达的 CAN ID、并从外部为雷达供电、因为 CAN 集线器提供 12V 电压。

但其中一个雷达也卡住了。  

这同样的设置是工作的咖啡很好的中国雷达。

您的指导会非常有帮助。

此致、

雷曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai、

    我们 还制作了一个在两端都具有 120 Ω 终端的定制 CAN-HUB、但其中一个 AWR 雷达仅在 2 个已连接时才工作。

    期待一个相当 自发的答复。 我们正处于工作的最后阶段、在那里我们遇到了这一问题。

    此致、

    雷曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 MRR 演示以获取您的喜好信息。  

    谢谢、  

    雷曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehman:

    有人会尽快回应您的提问。

    此致、

    Ali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Ali,  

    感谢您的更新。 我们正在等待您的宝贵答复。  

    我们尝试移除 120 欧姆电阻器、但这不是必需的... 但雅亚我们尝试了...  

    仍然有一个雷达正在停止。

    在我们制造的 CAN 集线器中、我们在两端都保留了 120 欧姆的电阻器  

    这是硬件还是固件问题? 我们是否应该在 MRR 演示固件中启用有关 ACK、Arbitration 的信息?  

    此致、  

    雷曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们在雷达工具箱中提供了一些配置 CAN 目标数据的示例。 此工作已通过 Peak PCAN-USB 系统进行验证、因此我们知道 AWR1843BOOST 硬件正在工作。  

     AWR1843BOOST:AWR 1843:如何通过 CAN 协议使用传感器 

    如果出现问题、可能是您所使用的 CAN 集线器配置中的某项问题、我们无法为您提供帮助。 您还可以参阅下面的资源 、其中提供了各种数据速率下的位时序的一些示例。

    https://www.ti.com/lit/an/swra606/swra606.pdf

     【常见问题解答】TDA4VM:CAN:如何计算 CAN 的比特率 

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai、  

    以单独方式连接时、AWR1843BOOST 能够与 CAN 集线器正常工作。  

    但是、当我们连接 2 或 3 个 AWR1843BOOST 时、雷达的一个正在停止发送数据。  

    我认为、在 MRR 演示固件中、我们可能需要在 can_schedule 函数中调整一些 ACK 或仲裁。  

    请将此作为一个高优先级问题、因为我们已经与客户签署了 NDA、如果正在使用、我们将订购一些数量良好的模块。  

    此致、  

    雷曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai、

    我们注意到、当两个雷达模块都连接到 CAN 集线器时、其中一个雷达模块完全停止、即使 UART 端口没有发出数据。

    我们使用了 2 个雷达模块、然后将 2 个雷达模块连接到 CAN-HUB、我们正在通过 PEAK CAN USB 观察 CAN 输出。

    我们还从这两个雷达上监控 UART 数据、但当两者都连接到 CAN 集线器时、其中一个雷达将完全停止、即使 UART 也停止。

    如您所述、CAN 集线器中没有太多东西、它只是一个双线设置、两端都有 120 Ω 终端。

    我认为需要在固件中调整一些内容以使事情正常工作。

    此致、

    雷曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的、问题已理解。 这似乎是一个软件问题、我会将其转发给我们的软件团队。  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai、

    我们还提出了固件问题。

    我们注意到,对于中国的雷达,在 peak-CAN 软件显示的周期时间是 50 ,而对于我们来说,它显示 0.3。

    因此、这意味着我们的雷达无法让集线器供其他雷达访问集线器、而由于 中国雷达保持适当的时间间隔、集线器中的其他雷达能够访问集线器。

    感谢您对我们的条件的理解,希望我们能共同找到解决这个问题的办法。

    此致、

    雷曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MRR 演示尚未使用 CAN 集线器进行测试。 因此、可能必须更新代码以支持集线器。

    遗憾的是、开发代码的团队无法再获得支持。 提供 src 代码是为了让客户可以对其进行更改。

    用户指南提供了有关如何重新构建代码的信息

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai、  

    我们只需要知道更新的位置和内容。 我们可以从自己的角度进行更新、但要改变的部分是我们需要您团队的帮助。

    还有许多其他支持 CAN 的演示、因此如果有任何一个团队可用、您可以要求他们查看此内容。  

    你在这一时刻的支持将真正帮助我们在这一关键时刻向前迈进。  

    此致、  

    雷曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai、

    为了增加发送帧之间的时间,我们尝试在 Can_Transmit_Schedule () 内添加 Task_sleep (50),它从 0.3 增加到 50(周期时间),但在 1 分钟后卡住了。

    然后、我们将“SUBFRAME_USRR_PERIODICITY_VAL"增加“增加到 1000000U、以便在每个帧之间获得 50ms 的延迟、但周期时间没有变化...仍然仅为 0.3。

    在 Can_Transmit_Schedule 中增加延迟 只能正常工作、但雷达会卡住。

    此致、

    雷曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我发现这个较旧的主题可能会有所帮助

    (+) IWR6843:在 CAN 上连接多个雷达 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛

    CAN 集成用户指南

    很遗憾、我们的团队没有 CAN-FD 集线器的经验。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai、  

    该线程确实可以正常工作。  

    感谢您的团队提供的所有良好支持。  

    • 令人遗憾的是、  

    雷曼