This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5057:DRV5057

Guru**** 2547670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545075/drv5057-drv5057

器件型号:DRV5057


工具/软件:

我得到了这个部分 DRV5057A4 QDBZR 从 mouser 电子. 该器件采用 SOT 23 封装、57A4 蚀刻在芯片上。  当我将连接到 5V 直流并通过连接振荡器检查输出引脚时、我们根本找不到时钟脉冲。 输出引脚为低电平。 而根据 datahseet、输出引脚应提供 50%占空比 2khz 时钟。 当前不存在磁场。  

然后、我们将输出 Put 引脚上拉 4k7 Ω 至 5V。 输出引脚在大约 5V 时处于高电平。 她没有回答。

我们将电源从 5V dc 更改为 3.3VDC、结果与上述相同。

请说明我在连接或测试时遇到什么问题?

连接如下所示

VCC 5/3.3V

2.输出  

3.接地

在引脚 1 和 3 之间连接一个去耦陶瓷电容器或 0.1mfd /30Vdc。

请帮助解决问题。

提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arup

    在没有上拉电阻器的情况下上电时的输出电压是多少?  在这种状态下受电时、它是否响应任何磁场? 例如、如果输出为高电平、它是否会在出现磁体时切换为低电平?   

    您是否能够测量流入器件的电源电流?

    为了确认、去耦电容是 100uF? 或 0.1uF?  如果值较大、您能否尝试更换为较小的电容器、看看减小电容是否会对上电产生任何影响?

    您能否按照下图确认您的引脚连接(顶视图)?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scott:

    在无上拉电阻器的情况下加电时、电压为零伏。

    否、它对任何磁场都不做出响应。 当磁体引起磁场时、状态或时钟没有变化。

    电源电流以微安为单位。

    去耦电容为 0.1uF。

    引脚连接与数据表和电子邮件中所示完全相同。

    我们也尝试了另一个器件  DRV5057A3 QDBZR、但结果相同。 这也不起作用。

    请说明什么是错的?

    此致

    Arup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arup

    器件是否在任何类型的负载下输出?  

    您能否通过以下公式测量阻抗:

    • VCC 至 GND
    • 输出至 Vcc
    • OUT 至 GND

    您能否在上电期间发送 Vcc 和 Out 的示波器捕获?  是否可以使用一个全新的装置来捕获此信息? 如果可以、请捕获整个 Vcc 斜坡。

    根据您的描述、该部件听起来可能已损坏。  器件正常供电时、您应该会看到 mA 的电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scott:

    设备处于空载状态!! 输出 OIN 只是连接到示波器探头。

    问题是,我 从 Digikey 导入所有这些部件,并尝试了 4 件,但所有产生相同的结果!! 它仅由其提供的 5V 电源供电。 在没有任何磁体的情况下、它应该提供一个时钟输出。

    不知道该如何解决。

    我们已经在使用其他霍尔传感器、但不会出现任何问题、

    我们进行了检查。 芯片不会消耗任何大小较大的电流。 只有几微安。

    那么问题在哪里呢? 请干预、因为所有导入的芯片都不会出现故障!!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arup

    我同意、您不可能得到整批故障设备。  所有器件都在生产中进行检查、因此我不希望新器件消耗 uA 的电流。  这将在测试中标记出来。  

    通过请求一个示波器来说明电压斜升、我希望确定电源上是否存在任何可能导致这种情况的异常行为。  

    • 如果出现过冲、我们可能会怀疑可能发生了过压事件并可能损坏器件。  
    • 如果电源斜坡过慢、我可能建议更快地尝试提高电压、看看是否有一些子电路未正确初始化。

    该器件未消耗 mA 范围内的电流这一事实表明:

    • 器件因某种电过应力(高输入电压,即 ESD)而损坏、从而导致器件开路
    • 器件连接不正确(如果交换了 VCC 和 OUT、则 I 测量值小于 1uA、而我测量的<xmt-block1> 6mA</xmt-block> 连接到 5V)</s> 6mA

    能否提供 VCC 和输出的示波器捕获?

    谢谢、

    Scott