This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:硬件设计

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545037/awr6843-hardware-design

器件型号:AWR6843


工具/软件:

您好、

我正在研究 AWR6843ISK-ODS 的设计、并注意到 VIOIN 电源通过 U9 开关。 但是、在查看 AWR6843 数据表时、我没有发现 VIOIN 输入电源时序有任何特殊要求。

U9 开关芯片的功能是什么? 有必要吗? 期待您的答复。

此致、  

Yunlong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunlong:

    感谢您通过 E2E 发布您的问题。  请允许 我们在一两个工作日内回复。

    此致、
    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunlong:
    很抱歉耽误响应时间。 3.3V 电源轨不需要额外延迟(可以移除延迟开关)。 您可以遵循数据表。

    但是、也请考虑下面提到的勘误表


    在 3.3V 电源斜升期间、如果 3.3V 电源在 1.8V 电源之前上电、GPIO 输出可能会看到短暂的毛刺脉冲(在短时间内上升到 0V 以上)。
    如果 GPIO 未用于可以容忍干扰的任何关键信令(例如:CAN PHY 启用)、则不会有问题。 。
    如果将 tri 用于任何关键信令、我建议使用 GPIO 状态缓冲器和/或外部上拉/下拉电阻器。

    谢谢、
    Sivaprasad