This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:2944 CAN SBL

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1546577/awr2944-2944-can-sbl

器件型号:AWR2944
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

我注意到 1843 可以通过 CANFD 更新 SBL 和映像、我有一些问题:

1 μ s、cansbl、我是否需要使用 SOP 来更改模式?

22944 是否支持 canSBL?是否有任何演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、吴清、

    您可以参阅 SDK 中的示例 SBL_CANFD: C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mcu_plus_sdk_awr294x_10_01_00_04\examples\drivers\boot\sbl_can_uniflash

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本演示中、SBL 只能更新 appimage 的固件、无法更新 canSBL 本身。对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、吴清、

    是的、您是对的、它 仅适用于 appimage。  

    此致、
    Saswat Kumar