This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:TMP117 精度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112, TMP117, TMP112D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545038/tmp117-tmp117-accuracy

器件型号:TMP117
主题中讨论的其他器件:TMP112TMP112D

工具/软件:

Dears、

我们计划使用 TMP112 或 TMP117 设计一个温度控制产品、每个电路板配备 8 个 PCS TM117 或 TMP112。 如果将该产品放置在 80℃ 恒温箱中、我们想知道 8 台 PCS TMP112 或 TMP117 的一致性吗?

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的  

    Dears、

    我们计划使用 TMP112 设计一个温度控制产品、精度要求、0.2、并在外部进行校准±、每个电路板使用 8 个 TMP112。 如果将该产品放置在 80℃ 恒温箱中、我们想知道 8 台 PCS TMP117 的一致性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning Li:  

    在 80°C 时、TMP112 温度精度最小/最大规格为+/–1C。 我们还提供 TMP112Dx、其温度为 80°C 和 VDD 1.5V>1.5V、最小/最大精度为+/–0.5C。 TMP112 的长期漂移 (LTD) 规格为 0.0625C、TMP112D 的 LTD 规格为 0.125C(LTD 规格是在 3000 小时、125°C 结温下通过加速使用寿命测试确定的)。  

    在 80°C 时、TMP117 温度精度最小/最大规格为+/–0.2C。 TMP117 的 LTD 规格为 0.03C(LTD 是在 150°C 结温下进行 1000 小时加速使用寿命测试确定的)。  

    我还复制了下面的数据表图、其中显示了 25°C 时温度精度的总体分布。

    希望这对您有所帮助!

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp117.pdf 

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp112.pdf 

    Sakeenah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Sakeenah Khan

    感谢您的回复、我知道 数据表图、但我们想知道 如果产品置于 80℃ 恒定温度箱内、8 个 TMP112 或 TMP117 的一致性有多大?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning Li:  

    很抱歉、我误解了您的问题。

    如果您在 80°C 时的精度要求是±0.2C、那么我建议您使用 TMP117。  

    如果您想知道 TMP112 和 TMP117 在 80°C 下的准确性/分布方面的匹配程度、说实话、很难说出来。 TMP112/TMP112Dx (80°C 时为±1.0/±0.5C) 和 TMP117 (80°C 时为±0.2C) 的数据表规格考虑了批次差异和器件间差异。 任何单个装置的精度实际上都可能在规格范围内。 因此、考虑到 TMP117 和 TMP112 的精度规格差异很大、您不能指望它们彼此匹配。  

    此致、

    Sakeenah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Sakeenah Khan

    、不会将 TMP112 和 TMP117 混合在一起、无论最终选择哪个芯片、我们都想知道在 80°C 绝缘盒环境中测试时 8 个芯片显示的温差、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning Li:

    TMP117 在 80°C 时的精度规格为+/–0.2C、因此如果频谱的远端有器件、其最大差值可能为 0.4C。  

    同样、对于 TMP112/TMP112Dx、如果频谱远端有器件、则这些器件可能具有 2C (TMP112) 或 1C (TMP112Dx) 的最大差分。  

    此致、

    Sakeenah