This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4048:ALS 传感器设计建议

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547139/opt4048-als-sensor-design-suggestions

器件型号:OPT4048


工具/软件:

尊敬的团队:

OPT4048 能否满足以下要求?

用于 AR 眼镜时、需要检测 1m 以上的距离以及±10 或 30 度的 FOV

凸透镜和光屏蔽管有任何推荐的设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    请参阅下面的 OPT4048 规格、了解您提及的参数:

    Lux 范围:2.15-144kLux
    灵敏度:2.15mLux。 这大约是 465 个计数/勒克斯
    勒克斯精度:+/–10%
    红色通道峰值响应度:600 纳米
    绿色通道峰值响应度:550 纳米
    蓝色通道峰值响应度:460 nm
    CCT 精度:这里没有规格。 这取决于校准
    采样率:2.4ms - 3.2s
    FOV:+/–49.5 度
    工作温度为–40°C 至 85°C

    关于 1m 和+/–10 或 30 度的 FOV 要求、该传感器能够满足这些要求。 至于凸透镜和光屏蔽管、我想问、它们的用途是甚么? 它们是用于提高 FOV 吗? 此外、您能否提供客户的层叠? 在提供建议之前、我需要查看他们现有的光学堆栈。

    谢谢、

    Daniel