This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:3 个器件的镀层厚度信息。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1540783/tmp117-plating-thickness-information-for-3-parts

器件型号:TMP117


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:
我正在查找以下设备的镀层厚度规格(例如镍,金层):
TMP117AIDRVR
TMP275AIDGKR
TMP275AIDR
公开共享的数据表中未提供这些详细信息。 您能否提供这些封装的镀层厚度信息?
非常感谢您的支持。
此致、
Takashi
T4834512
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takashi-san,  

    TMP117 TMP275 产品页面上、向下滚动到“订购和质量“表、然后参考“质量、可靠性和封装信息“列下的链接。  然后、您可以找到不同组件(如镍,金等)的材料含量信息(以 mg 和%为单位)。  

    对于具体的镀层厚度规格 、我们可能会提供此信息、但是您能否 先解释请求的目的/原因? 谢谢!  

    此致、

    Sakeenah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakeenah Khan -San,

    非常感谢您提供的信息。
    我注意到文档包括每种材料的百分比、但不包括厚度。

    我想知道、这种类型的厚度数据是否存在? 如果是、您是否可以提供?

    我感谢你的支持、并期待你的答复。

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takashi-san,  

    我向您发送了一封包含所需信息的电子邮件。 接下来关闭这个 e2e。 谢谢!

    此致、

    Sakeenah