This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:单端与差分测量

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547326/fdc2214-single-ended-vs-differential-measurement

器件型号:FDC2214


工具/软件:

您好:

我们使用 FDC2214 集成电路进行液体容量测量。 单端和差分测量的探头电容(空和满)不同。 例如、单端测量的差异为 30pF、而差分测量的差异为 48pF。 这是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mesut、

    差分和单端传感器的电容计算看起来彼此略有不同。

    在差分测量中、传感器电容直接增加到板载电容。  
    假设添加两个并联电容器。  非常简单。

    对于单端传感器、传感器电容的增加方式不会完全相同。

    请查看此主题所附的 pdf 以了解详情、如果您有任何疑问、请告知我。

    此致、
    John

    e2e.ti.com/.../SingleEndedSensor.pdf