主题: SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、专家
我们有一个基于 mm_demo 示例的程序。
我们的项目有三个 FreeRTOS 任务。 最高优先级任务是 DPC、最低优先级任务负责 UART 输出消息。
现在、我们需要将 UART 输出消息方法从之前的 CPU 占用输出升级到 ISR 中的 EDMA 输出。
程序正常运行 、但会在 1-2 小时内卡住。
调查后、程序卡在 DPU_Aoa2dProc_Process::SemaphoreP_Pend (&obj->hwaDoneSemaHandle、SystemP_WAIT_FOREVER) 函数中、也会 由于 DPU_CFARProcHWA_Process 函数的返回值而生效。
目前的怀疑点是 HWA 的 EDMA 与 UART 的 EDMA 之间存在冲突。 请分析可能的原因或确定方向、或者在同时使用 EDMA 资源时、应避免哪些配置项目。
这是我们的 syscfg: 



期待您的回答
谢谢!