This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:如何通过 I2C 配置 IWR6843AOP 雷达参数

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1546771/iwr6843aop-how-to-configure-iwr6843aop-radar-parameters-via-i2c

器件型号:IWR6843AOP


工具/软件:

您好:

我想知道如何通过 I2C 将配置参数写入 IWR6843AOP 雷达。 我看到默认方法是使用 UART、但在本例中、我们特别希望通过 I2C 配置雷达。

我注意到该 EVM 在 60 引脚连接器上包含 I2C 引脚、我们不希望使用 USB 端口。 您能否提供有关如何执行此操作的指导或文档?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用 I2C 来配置器件、但需要编写软件来控制器件并通过 I2C 对其进行配置。 您可以使用 I2C 驱动程序示例作为起点。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan 感谢您的帮助,您的意思是这个文件 ./mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS/packages/ti/drivers/i2c/src/I2C.c?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    是的。 这就是您应该参考的内容。

    此致、

    Nate