This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114EVM:未连接

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, FDC2114, LDC1101, FDC2114EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1538167/fdc2114evm-not-connected

器件型号:FDC2114EVM
主题中讨论的其他器件:FDC2114LDC1101、FDC1004

工具/软件:

我已经安装了 EVM GUI 和驱动程序、并连接了 USB 电缆来连接我的 PC。

我可以在“Device Manager(设备管理器)“中看到该设备被列为 USB 输入设备(如果断开电缆,该设备将消失)。

不过、GUI 仅在窗口左下角显示“Not Connected“。

我在 Win10 PC 和三台不同的 Win11 PC 上试用过、这对所有 PC 来说都是相同的问题。

你知道什么可能是问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence,

    我怀疑您的.NET 是最新版本、EVM 需要早期版本 (3.5)。

    请查看 E2E 主题 LDC1101EVM:感应解决方案 EVM GUI 问题 、获取 要采取的操作摘要。
    该主题重点介绍 LDC1101 EVM GUI、但应适用于 FDC2114 EVM 和 GUI 软件。

    如果这些操作无法解决问题、请更新此主题以告知我们。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我已按照 Win10 计算机上的建议安装了 3.5 .NET Framework 并重新启动 PC。
    但它仍然显示为未连接。
    在 Win11 计算机上相同、但已经安装了 3.5 Framework。

    可以肯定的是、该器件在人机接口器件下显示是正确的吗?
    许多论坛主题都提到 需要虚拟 COM 端口、还是仅适用于旧版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence,

    可能需要选择 COM 端口。

    请点击 COM 端口下拉菜单、然后选择列表中的其中一个 COM 端口。
    下图显示了我的系统。  
    如果您列出了多个值、可能需要经过一些试错才能找到正确的值。
    COM20 最终是允许 GUI 连接的 COM 端口。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiya John、

    插入 USB 端口不会将 COM 端口添加到列表中、而是会在人机接口设备下显示另一个 USB 输入设备。
    看起来可能是驱动程序问题...
    但是、当我强制进行驱动程序更新以使用 EVM 驱动程序文件夹中的驱动程序时、Windows 会报告如下:
    “您指定的文件夹不包含与您的设备兼容的软件驱动程序。 如果文件夹包含驱动程序、请确保其设计为与 Windows(用于基于 x64 的系统)一起使用。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence,  

    您提到的 EVM Diver 文件夹的完整路径是什么?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动程序的路径:
    C:\Program Files\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.10.0\EVM Driver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence,

    这是到达不同 GUI 的路径。  
    感应解决方案 EVM GUI-1.10 是一款 GUI、支持 LDC161x/131x、FDC1004 和 FDC2x1y 器件系列等其他器件。

    LDC1101 拥有专用的 GUI、并会因安装情况而异
    对于我的安装、Firmware 文件夹的路径为:C:/Program Files (x86)/LDC1101 Texas Instruments GUI/固件

    请尝试通过另一个路径更新固件、并告知我们具体情况。
    如果这不起作用、则可以使用 installer.snoc032.zip 进行卸载并重新安装。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我遇到问题的是 FDC2114EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊!

    抱歉、Lawrence。 我的错。

    我们的软件专家是 OOO、但明天会再来。

    现在,我可以提供的最好的建议是卸载→重新启动→重新安装。
    要使用的 GUI 安装程序是 感应解决方案 EVM GUI 工具 v1.10.0

    如果这对我有帮助、请告诉我。  

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、卸载、重新引导和重新安装后仍然没有连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawerence:

    John 今天就出去了。  他应该能够照顾他明天回来。

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence,

    您的计算机上是否运行安全软件?
    某些安全应用程序可能会混乱通过 USB 连接的能力。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误回复。

    我在装有安全软件的 PC 和没有的 PC 上试用了它。
    我已经放弃了,只是做了我自己的板。
    但感谢您的帮助。