This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:多雷达 — 不同的 CFG 和放大器;同步数据采集

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547127/iwr6843aopevm-multiple-radar-different-cfgs-simultaneous-data-capture

器件型号:IWR6843AOPEVM


工具/软件:

您好、

是否有支持的 SDK 示例或参考工程 从多个 IWR6843AOPEVM 电路板‑同步数据收集时间 μ s 、其中每个雷达都会加载它 拥有 .cfg 并行运行? 我正在 每个 IWR6843AOPEVM 电路板上使用 radar_toolbox_2_20_00_05 运行 3D_people_track_6843_demo.bin。

器件:4 × IWR6843AOPEVM

目标:

1、同时操作四个雷达、每个雷达具有不同的 CFG(例如,不同的起始‑频率和边界框)。

2.通过单独的 CLI/数据 UART 对从单台 PC 上的所有四个传感器收集时间‑对齐的数据。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有提供 相关示例、但您可以根据需要修改雷达工具箱中的工业可视化工具 python 代码来自行完成。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的确认。 我将继续修改工业可视化工具以支持多个雷达。

    此致、

    Alan