This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:LBIST (STC) 测试示例

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2E44PEVM, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1540483/awr2e44pevm-lbist-stc-test-excution

器件型号:AWR2E44PEVM
主题: AWR2944 中讨论的其他器件

工具/软件:


我目前正在使用 AWR2E44PEVM 器件、希望在 delivred 封装中运行逻辑内置自检 (LBIST) 或命名为 STC

(mmwave_sdl_awr2x44p_02_02_00)、作为我们安全检查的一部分。

您能否澄清是否可以执行 STC:

  • 从 SBL 阶段开始(例如,在应用程序启动之前)?

  • 还是仅在主应用程序环境中?

如果可以从 SBL 执行 LBIST (STC)、那么我们是否应该遵循任何特定的约束或建议(例如时钟,存储器隔离或复位处理)?

提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 SDL 软件包中共享的示例中、该示例在 SBL 执行后在应用程序上下文中运行。  

    在设计定制 SBL 时、可以将 LBIST 集成到 SBL 中、并建议也使用 LBIST。 您可以参考 AWR2944 器件(目前适用于 P 器件)的安全演示、该器件在相同线路上提供 SBL 实现。  

    AWR2944 安全演示

    谢谢、

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  
    我认为所有的安全检查应该从 ASIL 上下文运行,但我认为 SBL 几乎运行 QM 上下文 泰赫特意味着 LBIST 测试的结果可能会损坏。
    那么、如果我们在 SBL excute 和 befroe 启动应用程序或操作系统后的 strart up 期间运行 STC 测试、是否有任何阻塞点或限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SBL 由用户设计。 我们认为 SBL 将按照 ASIL B 标准设计、因此当您说 SBL 在 QM 环境中运行时、我不理解您的疑问吗? 您能在这里详细介绍一下吗?

    谢谢、

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  
    在我们的示例中、SBL 设计为 QM、因此我们根本不会从 SBL 运行硬件自检  
    所以我的问题是,我们可以在启动后运行 STC (lbist ),在 SBL excute 之后是否有任何限制,使 STC 在启动后不能 excute !?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LBIST 没有这样的限制。 请注意、在执行 LBIST 后、内核会经历复位并将从执行开始重新开始代码执行。 请在软件设计中处理这一点。 您可以参阅安全演示、了解我们使用的逻辑。  

    谢谢、

    Pradipta.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的声音好的,执行 STC 测试成功的 MSS 核心和重置 trigred 和测试通过  

    但是、未针对 DSS 核心触发重置、我认为应该为 DSS 核心配置 ESM、根据我的理解、这是否是正确的假设?  
    此外、您的支持版本  (mmwave_sdl_awr2x44p_02_02_02_00) 的软件包在 ESM 模块中是否支持 DSS 配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 LBIST、ESM 只需要中断配置、而不是必需的。 甚至对于 DSS、我们 SDL 中的示例也介绍了该内核。  

    谢谢、

    Pradipta.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点

    如果 Lbist 测试被执行并返回 Failed 状态以进行测试 (STC_Falied)、我的理解是、这意味着我的问题是存在硬件故障  

    如果 Lbist 或 STC 测试失败、硬件是否会触发硬件的有效重置?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、不触发连续复位。 系统会报告故障、然后由用户决定下一个操作过程。  

    谢谢、

    Pradipta.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢你的支持  
    我还有一个问题、请 使用 mmwave_sdl_awr2x44p_02_02_00 pkg

    符合 ASIL 标准的封装?  
    如果符合 ASIL 认证要求、您能否提供安全手册

    集成手动静态分析报告和测试覆盖范围!?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于这是一个公共论坛、我们不在这里分享这个方案。 请联系离您最近的 TI FAE、或联系、以获取您结束时所需的一系列文件  

    谢谢、

    Pradipta.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供联系邮件或云我可以从它获取文档助记符  
    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭合。