This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:2944 闪存偏移

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545616/awr2944-2944-flash-offset

器件型号:AWR2944


工具/软件:

我想使用闪存将一些私人参数存储在 2944 芯片的闪存中。

我需要知道 2944 内部闪存中存储了哪些内容、这些内容的偏移地址是什么、以及可以使用闪存的哪个区域。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该器件没有任何内部闪存、但具有可用于加载用户应用程序的串行闪存接口。 AWE2944 EVM 具有一个外部闪存、一般为 GD25B64CWAG 。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我理解、我之前的陈述是错误的、我想使用的是 外部闪存。

    我可以使用此闪存的哪个区域、以及 2944 已使用哪个区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这由客户用例决定。 如果您使用 SBL QSPI 模式引导应用映像、我们会将 SBL 映像保留在 0x00 处、应用程序映像保留在 0XA0000 地址偏移量处。

    此致、

    Shruti