This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:如何更改示例配置文件中的 TX 模式

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1546621/iwrl6432boost-how-to-change-tx-pattern-in-sample-profile

器件型号:IWRL6432BOOST


工具/软件:

您好团队:

在运动和存在检测的毫米波演示中、有 MotionDetect 示例配置文件。

C:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\profiles\xwrL64xx-evm

此配置文件为 BPM 模式。

我认为、如果启用 TDMA 模式、则 chirpComnCfg 的 ChirpTxMimoPatSel 发生了更改 (4⇒1)。

是否有其他参数可以启用 TDMA 模式

此致、
Yuichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、您只需要将 4 更改为 1。

    好极了

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate

    感谢您的答复。

    我的问题已解决。

    此致、

    Yuichi