This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:有关 IC 接口时序的 TR/TF 的问题。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542149/hdc3022-question-about-tr-tf-of-ic-interface-timing

器件型号:HDC3022


工具/软件:

大家好:

一位客户正在为其新项目评估 HDC3022DEJR 的 I2C 快速模式 (400kHz)。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
HDC3022 其电路板上的 SDA/SCL 上升 (TR) 和下降 (TF) 时间短于 20ns
因为 SCL 由推挽 CMOS 输出驱动、而 SDA 由三态推挽 CMOS 输出驱动。  
因为只有 HDC3022 和一个控制器连接到 I2C 通信线路。

 SDA/SCL 上升 (TR) 和下降 (TF) 时间是否快于 20ns?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    这不是问题。 HDC302x 使用电压阈值 (VIL 和 VIH) 来确定引脚上 SCL 和 SDA 的状态、而不是上升和下降时间。 只要能够正确读取/写入、就可以了。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    非常感谢您的答复。

    我知道、如果 SDA/SCL 上升时间 (TR) 和下降时间 (TF) 快于 20ns、则不是问题。

    我能否提出以下其他问题?

    Qs。
    6.6 I2C 接口时序表(HDC302x 数据表第 9 页)显示
    快速模式的最小 tf(SDA、SCL 下降时间)和 TR(SDA、SCL 上升时间)为 20ns。
    我认为这些 SCL/SCL tf 输入信号时序的建议运行条件为 tr。
    1.我的想法不正确吗?
    2. 是否没有必要遵循这个最短时间 (20ns )?

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    是的、20ns 是保守限值、传感器可以支持更短的上升和下降时间。 您不需要遵循 20ns 的限制。  

    谢谢你

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    非常感谢您的大力支持。

    我可以再次向您提出类似的问题、因为客户希望确认 TI 的回答。

    Qs。
    可通过以下 URL 找到 I2C 规范。
    www.nxp.com/.../UM10204.pdf
    tr / tf 时序信息位于这些规范的第 44 页。
    规格中描述了 HDC3022 数据表的最小 tr 值/ tf 值。
    问题 1:
    这与上一个问题相同。
    如果 I2C/I2C tf 为 20ns 或更低、tr 通信是否没有问题?

    问题 2:
    如果波形上没有噪声、tr 或 tf 为 3ns 或 5ns、是否会出现任何问题?

    你的答复将非常感谢。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    HDC3x 数据表中的器件来自该 I2C 规格。 但是、我们的器件能够提供更好的性能。 我认为上升/下降时间为 3-5ns 是可以的。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    非常感谢您的大力支持。

    他们 理解你的答案。  
    再次感谢您。

     另外、他们对 HDC302x 还有疑问。 是否可以在本主题中询问您?
    如果最好在新主题中提问、请告诉我。

    1.正如以下 URL 线程所述、他们认为 HDC302x 也支持 I2C 标准模式。
      他们的想法是正确的吗?

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1395031/hdc3022-i2c-standard-mode?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=HDC3022#


    2.他们认为 I2C 标准模式、快速模式和快速模式+之间的区别仅仅是数据通信速度。
      此外、 除了每种模式的时序要求规格外、他们还认为数据传输的方法和内容是相同的。
       他们的想法是 正确的吗?

    请你给我答复。

    非常感谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    是的、HDC302x 也支持 I2C 标准模式。

    2.它们是正确的,不同的 I2C 模式只有在通信速度上不同。 所有读取和写入事务都是相同的、只是完成得更快或更慢。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    非常感谢您的答复。

    我的客户问题已得到解决。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。