This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:校准问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1546485/awr2944-calibration-question

器件型号:AWR2944


工具/软件:

您好、

我的客户有几个校准问题、您是否可以帮助确认、谢谢。

1 RF INIT 校准存储

使用此功能时、是需要启用所有射频校准、还是可以根据需要选择启用校准? 以 Rx 增益和 TX 相移为例来执行工厂校准并存储在闪存中、可以在禁用其他项目的情况下设置 calibEnMask 中的相关位、然后、产品可以禁用使用数据恢复功能的 Rx 增益和 TX 相移位、其他项目位设置为 1。 我的理解是否正确?

2 在 SPRACF4C 中、关于自校准说明、有以下说明。 如果使用 STORE/RESTORE、由于 RF INIT 中禁用了校准、能否在运行时启用该功能? 以 TX 相移为例、如果使用存储/恢复功能、是否可以在运行时启用该功能?

如果在射频初始化阶段禁用校准、则无法在运行时启用。 在本例中、是
相应的块始终使用固定设置、不会补偿器件工艺变化的变化
温度的变化。

谢谢。

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.可以,您可以使用自定义校准。 mss_main.c 中的 Mmw_Demo_.openSensor () 中有一个示例。

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\ti\demo\awr294x\mmw\mss\mss_main.c

    在这里、您可以看到不同的自定义校准掩码以及如何禁用/启用不同的校准掩码。 位表示存在于此处的接口控制文档中。

    file:///C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03/mmwave_dfp_02_04_18_00/docs/mmWave-Radar-Interface-Control.pdf

    2.否、您必须在运行前启用并执行所有校准。 传感器启动后、您无法启用更多校准

    此致、

    Gabriel