This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:为什么 FDC2212 不能稳定工作

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545818/fdc2212-why-does-fdc2212-not-work-steadly

器件型号:FDC2212


工具/软件:

您好、Experter、

我正在使用 FDC 检测接近度。 我遇到了一些问题。 您能帮助他们吗?

我的传感器是圆柱形铜箔。 并连接到 IN0A。 这些问题描述为列表

  1. 当 FDC 上电时、FDC 可以测量频率 A。通常、当人靠近传感器时、频率应降低。 但有时、测量的频率会增加。 此外、我必须关断 FDC 电源才能使 FDC 正常工作。 您能解释一下吗?
  2. 我遵循了 John 的建议、添加了一个缓冲电路作为有源屏蔽。 但是、当我连接屏蔽时、测量的值会受到干扰、因此无法获得正常值。 因此、如何解决此问题?
  3. 关于容量传感器、是否有任何文档来描述如何设计。 如何配置 FDC 的电路?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加问题:当频率与 3.2MHz 有关时、如何配置输入抗尖峰脉冲滤波器的寄存器? 是 3.3MHz 还是 10MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dengkuan,

    1. 对于附近的物体、传感器频率 可能会 根据物体的属性而增加、例如是否接地。
    2. 有源屏蔽驱动器电路需要能够在屏蔽层上再现传感器的信号、没有任何延时时间或 振幅差异(相对于传感器波形)。 如果屏蔽层具有很大的电容、那么对于驱动器放大器来说、这可能具有挑战性。 请查看传感器波形和有源屏蔽波形之间是否有任何差异。
    3. 我们还没有关于 FDC2x1y 器件设置的任何文档。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于第二点、这实际上是差分、因为屏蔽层无法为不同的传感器保持相同的电容。 您对设计驱动器电路以保持 稳健性有何建议?

    对于输入抗尖峰脉冲滤波器、您有什么建议吗? 目前、频率约为 3.17MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dengkuan,

    我们没有屏蔽驱动器的参考设计、但应该这样做。
    可以使用功率更高的运算放大器、但请务必使用额定值可驱动高电容的运算放大器。

    3.3MHz 抗尖峰脉冲滤波器应适合您使用的传感器频率。

    此致、
    John