This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:引脚电容

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545873/tmp1075-pin-capacitance

器件型号:TMP1075


工具/软件:

您好、

阅读 TMP1075 的数据表、我可以看到输入引脚电容的典型值为 5pF。 能否告知最大电容是多少?

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian、

    典型规格可以很好地指示输入电容。 我们当前未指定 TMP1075 的最大输入电容。 您是否需要寻找最大电容来确定特定的电压和温度?

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们以 3.3V 的电压运行 TMP1075。 环境温度为 65°C。 希望这能有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian、

    我已经和我们的设计人员交谈过。 最大输入电容可约为 10pF。

    此致、

    Meredith McKean