This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:AWR2243BOOST 固件支持 AWR2243BOOST + DCA1000 设置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1544936/awr2243boost-firmware-support-for-awr2243boost-dca1000-setup

器件型号:AWR2243BOOST
主题: AWR2243 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

这是 Shammi。 我正在与 DCA1000 共同开发使用 AWR2243BOOST 的低 RCS 无人机检测项目、但我目前面临与固件相关的问题。

似乎没有用于 AWR2243 的专用固件。 当我尝试使用xwr6843固件时、会遇到 SOP 复位超时错误。 另一方面、使用xwr22xx_masterss_rprc.binxwr2xxx_radarss_rprc.bin会导致丢失.bin文件错误。

有人能否告知哪些 MSS 和 BSS 固件版本适用于 AWR2243?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您需要下载以下固件:版本 02.02.04.00

    https://www.ti.com/tool/MMWAVE-DFP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    感谢您的快速响应。 我使用的是您提到的固件版本、但 SOP 连接出现问题。

    具体来说、当 I 设置SOPControl(2) (010) 时、会收到以下错误:
    [16:58:45] [RadarAPI]: Error: Connection failed: Calling_ConnectTarget returned 3

    您能否说明导致此错误的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否正在运行 LUA 脚本进行配置?

    SOPControl (2) 命令是正确的。

    射频 EVM 和数字 EVM 之间似乎存在连接问题

    您能给我们发送完整的错误日志吗?

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是完整的输出日志文件:

    gm:构造函数
    GM:2025 年 7 月 28 日星期一 10:08:41
    RSTD.TRANSMIT(“/Settings")“)
    [10:08:42]
    [10:08:42]###运行启动脚本:“c:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua“###
    [10:08:42] RSTD.SetAndTransmit(“/Settings/Scripter/Display DateTime“,“ 1“)
    [10:08:42] RSTD.SetAndTransmit(“/Settings/Scripter/DateTime 格式“、“HH:MM:ss")“)
    [10:08:42] Scripter 被忽略:尝试再次或在构建之前 UnBuild()。
    [10:08:42] RSTD.SetVar(“/Settings/Clients/Client 0/dll“、“C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\\mmWaveStudio\\clients\LabClient.dll“)
    [10:08:42] RSTD.SetVar(“/Settings/Clients/Client 0/use“,“true")“)
    [10:08:42] RSTD.SetVar(“/Settings/Clients/Client 1/use“,“假“)
    [10:08:42] RSTD.SetVar(“/Settings/Clients/Client 2/使用“,“错误“)
    [10:08:42] RSTD.SetVar(“/Settings/Clients/Client 3/use“,“假“)
    [10:08:42] RSTD.SetVar(“/Settings/Clients/Client 4/use“,“假“)
    [10:08:42] RSTD.SetVar(“/Settings/AL Client/Al dll“、“C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Runtime\\SAL.dll“)
    [10:08:42] RSTD.SetVar(“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll“,“)
    [10:08:42] RSTD.SetVar(“/Settings/AutoUpdate/Enabled “,“真“)
    [10:08:42] RSTD.SetVar(“/Settings/AutoUpdate/Interval “,“ 1“)
    [10:08:42] RSTD.SetVar(“/Settings/Monitors/UpdateDisplay “,“真“)
    [10:08:42] RSTD.SetVar(“/Settings/Monitors/OneClickStart “,“真“)
    [10:08:42] RSTD.SetVar(“/Settings/Automation/Automation 模式“,“错误“)
    [10:08:42] RSTD.Transmit(“/")“)
    [10:08:42] RSTD.SaveSettings():设置保存到“C:\Users\shamm\AppData\Roaming\RSTD\config.xml“
    [10:08:42] rstd.build()
    [10:08:42] RSTD.SaveSettings():设置保存到“C:\Users\shamm\AppData\Roaming\RSTD\config.xml“
    [10:08:42] RSTD.Transmit(“/")“)
    [10:08:42] RSTD.AL_BUILD()
    [10:08:42] RSTD.AL_LoadXml()
    [10:08:42] RSTD.Transmit(“/")“)
    [10:08:42] RSTD.AL_Init()
    [10:08:42] RSTD.RSTD. Clients_Build ()
    [10:08:42] gm:init
    [10:08:42] gm:已加载“C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll“
    [10:08:42] gm:1 个来宾 (s) 初始化
    [10:08:42] gm:1 个模块初始化
    [10:08:42] gm:2 个选项卡初始化
    [10:08:42] RSTD.Xml( Client_Load )
    [10:08:42][RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0
    [10:08:42][RadarAPI]:状态:通过
    [10:08:42]已安装 Matlab Runtime Engine
    [10:08:42][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎。
    [10:08:46][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
    [10:08:47][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0
    [10:08:47][RadarAPI]:状态:通过
    [10:08:47][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\shamm\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [10:08:47]测试=错误
    [10:08:47] RstdNet: Port 2777: Listening...
    [10:08:47]
    [10:08:47]***脚本已成功完成。***
    [10:09:05][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口
    [10:09:05][RadarAPI]:状态:通过
    [10:09:06][RadarAPI]:打开主板控制端口
    [10:09:06][RadarAPI]:状态:通过
    [10:09:07][RadarAPI]: ar1.FullReset()
    [10:09:07][RadarAPI]:状态:通过
    [10:09:07][RadarAPI]:闭合板控制端口 ()
    [10:09:07][RadarAPI]:状态:通过
    [10:09:08][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口
    [10:09:08][RadarAPI]:状态:通过
    [10:09:08][RadarAPI]:ar1.SOPControl (2)
    [10:09:08][RadarAPI]:状态:通过
    [10:09:17][RadarAPI]:ar1.Connect (4115115200,1000)
    [10:09:19][RadarAPI]:错误:连接失败:Calling_Connect 目标返回 3.
    [10:09:19][RadarAPI]: ar1.Connected () Calling_Is
    [10:09:19][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\shamm\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    看起来射频板没有响应。  

    这是新电路板吗? 它以前是否工作过?

    您能给我们发送一张显示 LED 亮起的射频板图片吗?

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一个新的电路板、上次我在 7 月 18 日收集了数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在图片中:

    SOP0 = 0

    SOP1 = 0

    SOP2 = 1

    您可以尝试以下操作吗

    SOP0 = 1

    SOP1 = 1

    SOP2 = 0

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Cesar。