This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:2944 CAN 总线

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545094/awr2944-2944-canbus

器件型号:AWR2944


工具/软件:

12944 是否在总线上支持 CAN 总线和数据传输/接收?

22944 是否有 CAN 总线代码演示?2944 是否支持基于 TDMDemo 的 CAN 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经找到了一些 mcan 演示,这 3 个演示之间有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、2944 支持 CAN 传输。

    是的、Radar Toolbox 中的以下路径中存在演示代码。 默认情况下、它是 DDM 演示、但应该能够在 TDM 模式下构建。

    C:\ti\radar_toolbox_3_20_00_04\source\ti\examples\Fundamentals\can_object_data_over_can Data_Output

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它有很多帮助!

    我还有一个问题,如果我想同时接收和发送 CAN 数据,哪种解决方案更值得推荐?是否允许两个 ARM 核心使用一个实例?

    1、使用双核来执行此操作、例如用于接收的核心 0 r5f 和  用于发送数据的核心 1 r5f?

    2、使用单核来实现、使用内核 0 来发送和接收?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为节省复杂性、我建议从仅使用 1 个内核开始。 另外、我认为默认情况下 R1 内核处于锁步模式以实现功能安全。 要想知道如何在双核模式下运行器件(实际上有两个内核可供使用)、需要做更多的工作。 因此、是的、请从适合您的应用的单个内核开始。

    此致、

    Gabriel