This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:温度值

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545968/iwr1443-temperature-values

部件号:IWR1443


工具/软件:

如果我理解正确、上述器件 (RX0-3、TX0-2、PM 和 DIG1) 上有 9 个可用的温度测量值。  不过、在数据表中可以找到工作温度限值的唯一信息是工作结温的绝对最大值应介于–40°C 至 105°C 之间。  

我的问题是、这些测量温度与结温有何关系?  它们是否相同(即 TX0 温度只是该通道上输出 FET 结的结温)?   或者、是否有一些偏移/乘法器/公式可从一个转换为另一个?   每个温度是否与不同的晶体管相关? (因此,换句话说,每个单独必须低于器件正常工作的限值)。  此外、虽然(我的理解是)绝对最高温度是器件只会停止工作的温度、但如果我们希望在此类温度下持续运行器件、是否应使用一些较小的限值? 最后、对于这些温度与环境温度的关系、是否有一些粗略的指南?

谢谢、此致、

Duncan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Duncan、  

    你的理解基本上是正确的,但我想强调几点。  

    器件返回的 9 个温度测量值均为其命名电路的结温、例如 RX1 电路的结温。 器件的工作限值将适用于每个单独的结温。  

    但事实并非如此、器件会突然无法在高于或低于最大/最小额定温度的情况下运行。 但是、我们不建议在任何报告的结温都超出额定温度的情况下运行该器件。 我们无法保证器件在额定温度之外的性能、而超出该范围运行可能会导致额定通电时间缩短。  我们建议在温度超出额定值时停止使用雷达器件、并在温度处于额定限值范围内时进行响应操作。  

    在额定温度范围内运行该器件的唯一限制是器件的使用寿命 (POH)。  

    简言之、从结温到环境温度的转换并不简单。 这是因为它在很大程度上取决于器件的工作条件(主要是射频占空比)和系统设计(外壳,热设计,热控制)。 实际上、从结温到环境温度的转换会因最终终端设备的设计而异。  

    我希望这对您有所帮助!  

    Blake