This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:AWRL6844EVB 上的固件‑闪烁开关电压问题。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543502/awr6843aop-issue-with-the-firmware-flashing-switch-voltage-on-the-awrl6844evb

器件型号:AWR6843AOP


工具/软件:

尊敬的专家:

大家好、我想了解切换编程模式时的电压行为。
我使用万用表测量了电阻器 R203 处的电压 、发现在功能模式和闪存模式下、电压均保持在 3.3V、没有变化。
根据 TI 提供的表、这应该可以防止发生刷写。
这种行为是否正常?
或者、AWR6844EVB 实际上是否使用 JTAG 进行刷写、如果我们想在自己的产品上通过 UART 进行编程、可以 自行将 3.3V 线路拉低吗?



BR、
Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vincent、

    感谢您了解有关 SOP 模式之间的电压行为的信息。 我已经邀请了硬件工程师对电压行为进行进一步评论、但我想明确的是、刷写模式仅支持 UARTB。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kristien:

    有什么回复吗?

    BR、
    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vincent、

    我再联系硬件团队。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    在刷写模式下、我们不应在 R203 处观察到 3.3V 电压。  我们相信您无法刷写器件。 您能否确认相同的情况?

    • 您能判断是否在外部驱动 SOP0 信号吗?
    • 此外、您能否确认您仅在更改开关位置后才进行探测。  

    谢谢。