This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:购买的设备主板存在划痕、磨损和污渍

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1546031/iwr6843isk-ods-purchased-device-boards-found-with-scratches-wear-and-stains

部件号:IWR6843ISK-ODS


工具/软件:

尊敬的先生或女士:

我购买了 3 块 IWR6843ISD-ODS 板。 在今天收到他们后,我发现所有 3 板有不同程度的划痕,磨损和污渍. 其中两个特别明显、如下图所示(红色圆圈)。

       

这些产品似乎不是新产品、而是旧产品。 请您向我重新发送新产品。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    这些电路板是全新的且不使用的。 由于这些 EVM 具有浸银的表面表面处理、因此它们可能发生氧化。 除此之外、雷达的氧化性能将与其余部分完全相似。 但是、您可以申请替换并通过替换新 EVM 来获取这些 EVM。

    此致

    Ankit