This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:天线位置 (Tx、RX) 的物理坐标和放大器;原点

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1546231/iwr6843aopevm-physical-coordinates-of-antenna-positions-tx-rx-origin

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题:IWR6843AOP 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我在下面所示的手册中找到了天线元件分离。 这些列表是否适用于 IWR6843AOP EVM? Tx1 和 Rx3 之间的间隔是多少? 我们将原点放在哪里?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在器件上进行测量、但这与角度估算并不相关。 从技术上讲、角度确定假设所有天线都位于同一位置(如果您考虑检测到的物体与天线之间的比例差异,则是这样)。 如果需要、您可以将其估算为 IC 的中心。

    此致、

    Nate