This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:通过放置零多普勒频段来消除静态干扰

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545738/awrl6844-static-clutter-removal-by-dropping-zero-doppler-bin

器件型号:AWRL6844


工具/软件:

嗨、Zigang

我真诚地为延误表示歉意。

AWRL6844:静态干扰消除无法正常工作 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛

关于上述事项、对参数作了如下修改。

chirpComnCfg 50 0 0 128 1 40 1
chirpTimingCfg 6 24 0 50 60

但结果没有改变(0 多普勒周围的值仍然很高)

另一方面、通过使用跨多个线性调频脉冲减去平均信号的方法、也有效地消除了静态物体。

是否有可能仅排除零多普勒频段在去除静态物体方面的有效性有限?

此致、

滋贺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shige-San、

    感谢您的联系。 Zigang 目前正在下周上班、因此我们的一些工程师将暂时为您提供帮助。 关于零多普勒频段排除与减去线性调频脉冲中的平均信号、 排除第零多普勒更容易实现、但如果雷达在移动、则难以准确抑制;而减去平均值的计算比第零多普勒去除更具挑战性、但在雷达移动时性能更可靠。

    此致、

    Kristien