This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC3114-Q1:请查看原理图

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC3114-Q1, LDC3114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1537275/ldc3114-q1-please-review-the-schematic

器件型号:LDC3114-Q1
Thread: LDC3114 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我定制了使用 LDC3114-Q1 的原理图。 您能查看这个原理图吗?

此外、您还能回顾一下线圈设计吗?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您考虑使用 Texas Instruments。 我在该原理图中没有看到任何上拉电阻器、您能否确认您为 SCL、SDA 和 INTB 提供了上拉电阻器?  我认为您不需要按钮功能、因为 OUT0 未与任何器件连接。  至于 IN0、如果没有线圈设计、我无法提供过多反馈、您能分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的支持。

    关于上拉、SCL 和 SDA 上都连接了 4.7k 上拉。

    我将检查 INTB 上的上拉电阻。

    至于 IN0、您是否还可以查看我在下面附上的线圈设计?

    e2e.ti.com/.../2.-INDUCTIVE-SENSOR-COIL.zip

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase、

    当我尝试在末端复制线圈参数时、会在我们的工具中收到不同的计算值和一些警告。  您能共享您使用的 Excel 设计文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    以下是您询问的 Excel 设计文件。 请检查它。

    e2e.ti.com/.../LDC_5F00_Tools01.xlsx

    客户表示他们将使用 LDC3114-Q1 作为原始数据模式、因此不会使用 INTB 功能。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您提供该文件。 您是否将其用作电容式触控传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的支持。

    是的、您是对的。 我的客户会将其用于汽车车门把手传感器。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase、

    我们认为它应该按预期工作、但如果您要采用电容布线、为什么不使用固定电感器?  我的一位同事认为、最好将固定表面贴装电感器与电容式传感器焊盘搭配使用、这样最好远离 NFC 线圈、以便在另一个充电器件在范围内时不会触发 LDC3114。  还是目标的一部分?  至于传感器电容、是基于客户收集的经验数据吗?  否则、从 Excel 文件来看、设计似乎在 LDC3114 要求的范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的支持。

    您是指我的客户可以固定电感器而不是电感式传感器线圈?

    这个问题可能非常简单、您可以推荐固定电感器的值和尺寸吗?

    应将这个固定电感器放在哪里?

    (我知道电容式传感器垫和 NFC 线圈没有问题。)

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    我团队的 John 将调查您的问题、然后回复您。

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    追逐、

    您能否确认客户首选的接近感应策略?

    听起来最初关注的是使用 LDC3114-Q1 的电感式传感器、但转换改用了使用同一器件的电容式传感器?

    是这样吗?

    您正在寻找什么反馈?

    此致、
    John