This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM 修订版 A 无法刷写 FPGA (Lattice)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545496/dca1000evm-dca1000evm-rev-a-unable-to-flash-fpga-lattice

器件型号:DCA1000EVM


工具/软件:

我正在评估 DCA1000EVM、我已经阻止了它无法读取 FGPA 版本的情况。

建议将 FGPA 刷新至最新版本 (2.8)

我已经下载了格子编程器,我将通过指南
https://www.ti.com/lit/ug/spruij4a/spruij4a.pdf?ts = 1753458180508 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDCA1000EVM

驱动程序已安装、我已验证它们是否已应用到 COM 端口
FGPA 开关设置为 1 OFF、2 ON、3 OFF、4 ON

当我转到 ERASE 命令时、该命令失败、显示为  

信息 — 检查配置设置:启动。

错误 — 编程失败。

设备#1 LFE5UM-85F:无法验证 ID

(预期:0x00000000 读取:0xFFFFFFFF)。

错误 — 检查配置设置:不成功。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您已在 Lattice 工具中正确设置了端口,但仍然出现此错误,那么问题可能更严重。 在这种情况下、我们可以认为器件有故障。 请联系 TI 代表或致电 TI 客户支持、以获取替代产品。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    端口设置正确。 我尝试了数十次,花了很多小时,每次都有同样的错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、请联系 TI 进行替换。 由此给您带来的不便、我们深表歉意

    此致、

    Pedrorm