This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000 问题(以太网端口)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545584/dca1000evm-dca1000-questions-ethernet-port

器件型号:DCA1000EVM


工具/软件:

我从未见过的问题回答。。

我没有成功使用 DCA1000 并观看毫米波介绍教程。

它无法进入 FPGA 版本。

我无法刷写 DCA1000 FPGA  

我明白了

错误 — 编程失败。

设备#1 LFE5UM-85F:无法验证 ID

(预期值:0x01113043 读取:0xFFFFFFFF)。

但有一个问题我无法获得以下答案:

在 DCA1000 上连接时、以太网端口是否应该亮起?

我已使用提供的标准以太网电缆从 PC 连接以太网端口(我已经尝试了 3 台 PC)、DCA1000 和 PC 上的以太网端口指示灯均未亮起

插入以太网电缆后、以太网端口是否应该亮起?

是否有任何方法可以验证以太网端口在仅尝试毫米波连接之外是否正常工作?

我没有从端口到 192.168.33.30 或 FPGA IP 地址的 ping