This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:AWRL6844:如何编译驱动程序源代码?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545138/awrl6844-awrl6844-how-can-i-compile-the-driver-source-code

器件型号:AWRL6844


工具/软件:

如何 编译驱动程序源代码? 我 遇到了一个问题,当我用“gmake libs“命令编译驱动程序时出现错误

在图片中、突出显示行 可以转换为“make (e=2):系统找不到文件“。

  在编译驱动程序时、我已经安装了 CCS 20:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Albert、

    是否安装了 CCS 20.1?  如 imports.mak 文件中所示、ccs_path 将在 ccs2010 中搜索某些编译工具(例如 mkdir)。 请注意、您可以手动更改 CCS_PATH 以匹配 CCS 20.2 路径、但强烈建议安装 CCS 20.1、因为这是 SDK 的预期版本。  

    此致、

    Kristien