This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP9R00-SP:建议的焊盘图案

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP9R00-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543840/tmp9r00-sp-recommended-land-pattern

器件型号:TMP9R00-SP


工具/软件:

尊敬的专家:

你能告诉我 推荐的土地图案 TMP9R00-SP

此致、

Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yusuke、

    您能解释一下焊盘图案的含义吗? 我们在数据表第 33 页中有一个 TMP9R00-SP 的布局示例。

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKean:

    客户想了解焊盘图案示例。

    TMP9R00-SP SR 数据表未说明这一点。

    此致、

    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yusuke、

    对于无散热焊盘的陶瓷封装、无需额外的焊盘图案。 除了封装尺寸(在数据表中)外、引脚的焊盘图案缺少信息。  通常、我们会将客户引导至 Fancort 和 Spirt Electronics 以寻找焊盘图案。 这些第三方提供铅成形服务。  Texas Instruments 使用分包商 Fancort 和 Spirit Electronics 的服务来推导和实施所需的饰件和外形轮廓,进而决定 PCB 的占用空间。

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKean:

    你能否请第三方为香港电讯制作土地模式范例?

    产品页面上有一个链接、可从 Ultra Library 下载封装尺寸、但引线尺寸不同。

    此致、

    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yusuke、

    通常、客户对引脚的引线成型有特定的请求。  我们只是不能指定铅的形式,因为许多客户有自己的要求和规格.

    Fancort 主要客户支持电子邮件地址: cs@fancort.com

    CAD 封装如下:

    https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=TMP9R00-SP&package=HKT&pin=16&sid = 019737b35ab2001010f778cb67750506f008a06700bd0&c=1&options=1-1&options=2-1

    此致、

    Meredith McKean