This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:如何在距离 — 方位角热图中读取全点云?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1544547/awr2944evm-how-to-read-the-full-point-cloud-in-the-range-azimuth-heat-map

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMAWR2944

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

如标题所示,如何在距离 — 方位角热图中读取全点云?  

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能进一步澄清一下您尝试做什么吗? 您是否要将这两个图合并为一个图、以便在同一个图上看到点云和热图? 如果这不是支持的功能、您必须单独查看它们。 是否有您所使用的特定演示?

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    你好。

    详细信息。 我想 从场景中的每个点获取功率信息、而不仅仅是检测点的(x、y、z,功率)。 当前 OOB 演示的数据记录功能仅支持记录检测到的物体的信息、因此 我想知道是否有其他示例可以帮助我获取更密集的功率信息。
    我的主要目标如上所述、OOB 热图只是我尝试的另一种方法。 我看到了 OOB 演示中的热图、并且对其分辨率和刷新率很满意、因此我想知道是否可以直接捕获这个现有热图的数据。 如果无法获得完整的点云,我想尝试获得该距离 — 方位角热图。  
    我知道我可以从 DCA1000EVM 收集原始数据并进行数据处理以自行获得热图或点云、但我想知道是否有其他更简单的方法来利用 AWR2944 并获取分辨率更高的图像。
    此致、
    公务员制度委员会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如何使用 OOB 演示记录数据? 可视化工具不支持数据记录

    OOB 可视化工具不支持数据采集,并且在工作室中,由于采用线性天线进行后处理,距离 — 方位角热图无法正常工作。 因此、这两种选择都有其缺点。  

    但现在、采集原始数据的唯一方法是使用 DCA。 如有任何其他问题、请告诉我

    此致、

    Gabriel