This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114EVM:测量值大于 10nF

Guru**** 2590920 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545430/fdc2114evm-measuring-above-10-nf

器件型号:FDC2114EVM
主题中讨论的其他器件:FDC2214EVM

工具/软件:

您好、

我最近一直使用 FDC2214EVM 电路板、想知道如何进行 10nF 以上的测量。 我正在使用一个定制传感器、可以添加与现有 18uH 和 33 pF 板载 LC 振荡电路串联和并联的电感器和电容器、以便可以测量高于 10nF 的电容器。

如果我这样做、需要更改 GUI 上的哪些设置? 我 认为必须调整传感器滤波器组设置、以反映新 LC 谐振回路的电感和电容;但是、我想知道是否还需要更新 Fref 设置(特别是分压器代码)、以便传感器频率接近新 LC 谐振频率。

感谢您的帮助!

此致、

Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathieu、

    您应该能够进行>10nF 的测量。
    您的测量目标是什么?您计划使用什么 Fref?

    此致、
    John