This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:不与 MCU 通信的警报模式

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP117, TMP390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545597/tmp117-alert-mode-without-***-with-mcu

器件型号:TMP117
主题: TMP390 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的工程师:

我的问题是、我们希望在 MCU 无法正常工作的情况下使用 TMP117 温度传感器。

这意味着在我们的产品交付给客户之前、MCU 已在 I2C 通信中使用特定的高温和低温阈值编号对 TMP117 进行初始化。 完成此初始化后、需要切断 MCU 和 TMP117 之间的通信、仅根据警报模式下的初始化情况、T 传感器仍然可以在没有 MCU 的情况下工作。

当我们的产品在客户手中时、每次重新启动或重新加电时、TMP117 都可以保持初始化状态、并且可以在没有 MCU 支持的情况下工作。 这意味着 I2C 通信只是在产品线中首次正常工作。

我们想知道、TMP117 传感器是否能够满足我们的要求。

这有点紧迫。 我们希望得到迅速的答复。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hanlu、

    TMP117 的配置寄存器后面带有非易失性存储器。 您可以更改设备通电时使用的限制和其他设置。 这使得它能够在没有 MCU 干预的情况下将其警报置为有效。 不过:

    • 在警报模式 (T/nA 位= 0) 下、您必须使用 MCU 在警报被置为有效时将其清除。 如果您没有 MCU、则警报引脚将被置为有效、直到下电上电。 警报引脚将在发生过热和欠热事件时置为有效。
    • 在热模式下 (T/nA 位= 1)、将在发生过热事件时将警报置为有效  系统。 对于 欠温事件、不会将其置为有效。 在此模式下、低温限值充当 驱动器 高限值、并确定警报引脚何时变为高电平  置为无效。

    请参阅图 7-5 和图 7-6

    我们的温度开关产品系列专为独立运行而设计。 如果 TMP117 无法满足您的需求、我建议查看 TMP390 和该类别的其他产品。  https://www.ti.com/sensors/temperature-sensors/temperature-switches/products.html

    谢谢、