This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:使用 TPS62902-Q1 与 AWRL6432 合作是否有风险?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62902-Q1, AWRL6432, TPS628502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1546010/awrl6432-any-risk-to-use-tps62902-q1-to-company-with-awrl6432

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:TPS62902-Q1TPS628502-Q1

工具/软件:

您好、

请问您能提供有关使用 TPS62902-Q1 与 AWRL6432 配合使用的反馈吗?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62902-q1.pdf

客户希望使用 TPS62902-Q1 替换 TPS628502-Q1。

您是否发现了任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

     TPS62902-Q1 器件支持的最大开关频率仅为 2.5MHz、不支持展频时钟。 开关频率可被检测 为虚假物体。 因此、我们建议使用较高的开关频率、例如 3.5MHz 到 4MHz。 为了更大限度地减小开关频率及其落在雷达基带中的谐波、可以在直流/直流稳压器上启用展频时钟 (SSC)。 有关如何选择直流/直流元件选择的更多详细信息、请参阅下图或 AWRL6432 硬件设计检查清单(元件选择选项卡): https://www.ti.com/lit/zip/spradl1

    谢谢。