This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:在 CCS 中编译 HECR 工程失败

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1544700/awr2944evm-failure-to-compile-hecr-project-in-ccs

器件型号:AWR2944EVM
主题:AWR2944 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我使用最新的雷达工具箱 radar_toolbox_3_20_00_04 从以下位置加载到 CCS HERC DSS 和 MSS 项目中:

C:\ti\radar_toolbox_3_20_00_04\source\ti\examples\Automotive_adas_and_Parking\high_end_cordder_radar\automotive src

我还安装了 mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03

并尝试构建 awr2944_corner 雷达 DSS。

编译失败。  

我想问题在于它无法找到某些.h 文件

例如、它报告:

未找到“ti/control/mmwavelink/mmwavelink.h"文件“文件

实际上、在 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\ti\control 文件夹中没有“mmwavelink"文件夹“文件夹。 只有“mwave"文件夹“文件夹。 对于我检查过的其他 SDK 版本也是如此。  

那么、我该怎么做?

此致、

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    目前、HECR 项目规范和演示仅受 SDK 4.7.0.1 支持。 请安装此 SDK 并尝试相同的操作。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gabriel、

    我将 SDK 4.7.0.1 安装到 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01、但当我在 CCS 中检查_dss 工程的依赖项时、会声称 没有 MCU_PLUS_SDK 可用:

    为什么 CCS 在 SDK 出现时看不到 SDK?

    我尝试关闭/打开 CCS 时没有帮助。 我看不到如何请求重新加载/重置/研究/选择依赖项。

    请提供帮助

    我的 CCS 版本为 20.2.0:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否可以尝试 CCS 版本 12.8.1 并告诉我它是否有效?

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使用 CCS 进行编译。

    问题是通过“File",“,选择、选择“Products",“,然后、然后使用右上角的重新加载符号在那里搜索所有可用产品、从而进入 CCS 设置。 CCS 能够看到所需的 SDK 后、工程会选择该 SDK、然后编译就能够运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 CCS 20.2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您让我知道

    此致、

    Gabriel