This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM 问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545931/dca1000evm-dca1000evm-issues

器件型号:DCA1000EVM
主题:AWR2944EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI:

我在回复您对我之前问题的回复时有点延迟、请参考您的回复是:

它们变热是正常的。 您使用的是什么器件? 如果使用 6432 5V、2.5A 可能就足够了、也可能足够散热、但不应引起问题。 快速查看 DCA1000 常见问题解答 E2E 帖子、您说 mmWaveStudio 无法识别电路板、但“Device Manager“中是否显示了 DevPack 端口? 如果是、mmWaveStudio 中会出现什么错误?

正如我在上一篇文章中提到的、mmWaveStudio 都无法识别这两个电路板(错误消息加载 FPGA 映像失败)。 就设备管理器而言、只能识别其中一个。 作为参考、我们使用具有 TI awr2944evm 的电路板。

由于这似乎是主板本身的问题、我想 按照我在上一篇文章中提到的那样对保修索赔。  

此致、

Chris Gilliam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    您能否在所有连接都已插入的情况下发送 DCA 的图片、以确保所有连接都正确设置?

    此致、

    Nate