This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:使用 IWR6843AOPEVM 进行室内人员检测的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWR6843ISK-ODS, MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545486/iwr6843aopevm-questions-about-using-iwr6843aopevm-for-indoor-person-detection

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK-ODSMMWAVEICBOOSTIWR6843ISK

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我希望此消息能帮您找到答案。
我们的一个客户正在考虑使用 IWR6843AOPEVM 开发一种能够检测房间中是否有人(或多人)的系统。

感谢您帮助回答以下问题:

查询 1:
客户能否仅使用 IWR6843AOPEVM 构建用于人员检测的功能系统、或者是否需要其他硬件?

查询 2:
对 IWR6843AOPEVM 进行编程是否需要任何其他硬件?

咨询 3:
调试 IWR6843AOPEVM 上的定制程序是否需要任何其他硬件?

查询 4:
IWR6843AOPEVM 的典型人员检测范围是多少?
(我们知道 IWR6843ISK-ODS 的检测范围约为 12 米。)

咨询 5:
如果需要更远距离的检测、我们是否应该改用 IWR6843ISK-ODS?
如果是、创建完整的人员检测系统还需要哪些其他组件(除 ISK-ODS 之外)?

查询 6:
您是否会将 IWR6843AOPEVM 或 IWR6843ISK-ODS 视为室内人员检测的理想选择?
如果有其他更适合此用例的 TI 器件或建议配置、请您提供建议吗?

非常感谢您的支持。

此致、
Takashi

T4843936

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IWR6843AOPEVM 应该足以进行原型设计、但 MMWAVEICBOOST 电路板可能用于调试。

     为了能够调试代码、我建议购买 MMWAVEICBOOST。  

     为了能够调试代码、我建议购买 MMWAVEICBOOST。  

    IWR6843AOPEVM 的典型人员检测范围是多少?
    (我们知道 IWR6843ISK-ODS 的检测范围约为 12 米。)

    AOPEVM 具有类似的检测性能

    如果需要更远距离的检测、我们是否应该使用 IWR6843ISK-ODS?
    如果是、创建完整的人员检测系统还需要哪些其他组件(除 ISK-ODS 之外)?

    对于更远距离的检测、我推荐 IWR6843ISK 以取得理想结果。

    您是否会将 IWR6843AOPEVM 或 IWR6843ISK-ODS 视为室内人员检测的理想选择?
    [/报价]

    也可以。 为了获得最佳性能、我推荐 IWR6843ISK。

    此致、

    Nate