This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:带有人员跟踪的生命体征

Guru**** 2607955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1531666/iwr6843isk-vital-signs-with-people-tracking

部件号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:IWR6843IWRL6432

工具/软件:

它可能关心的对象、

我使用 IWR6843 使用 您提供的可视化工具检测心跳速率和呼吸速率。 我对我得到的结果有几个问题。 下面附上了一个示例屏幕截图。

x 轴单位是什么,这些数字代表什么? 我可以看出它取决于时间、采样点的数量也取决于时间。

2-我发现心跳 频率随时间变化不大。 当患者因人而异时、心跳几乎保持不变。 它是一个时段内的平均值吗? 如何使其更加准确?

在哪里可以查看每个演示的线性调频脉冲速率? 我们可以根据我们的需求来更改它们吗?

感谢并希望您的回答。

此致、

联播

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、延迟的回复。

    1.图形表示一个随时间变化的内部计算值。 它没有任何装置。 X 轴是内部值随时间的变化

    2. IWR6843 关键链存在一些不一致之处,可能导致读数不正确。 一个人需要保持静止至少 20 秒、才能使读数正确。 IWR6843 生命体征源代码不共享、也可以使用 IWRL6432 生命体征演示、您可以访问源代码并尝试进行任何改进。 您可以在雷达工具箱中的以下位置找到它

    radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_toolbox\IWRL6432 Personal_Electronics Vital_Signs Vital_Signs

    3.生命体征链与使用的配置紧密结合。 它不适用于其他线性调频脉冲配置、因为它无法检测到心跳和呼吸频率

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    感谢您的回答。 我对使用 IWR6843 进行检测仍有两个问题。

    1-根据您的网站信息、IWR6843 还可以 安装 在天花板上、并面向睡眠者。 我想知道可视化工具是否支持此安装配置? 因为它适用于静止睡眠的人、它如何首先完成检测/跟踪? 恐怕不会显示任何数据。

    2-静止 20 秒后、心跳在屏幕上始终显示为 87.1、远高于我们使用其他医疗设备测得的值。 我想知道出现此错误的可能原因是什么?

    此致、

    联播

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.您可以将它安装在天花板上,它可以执行心率检测。 即使人员正在睡眠、跟踪器也会因为呼吸而发生移动、从而能够检测到这种移动。 跟踪人员后、将执行 BR/HR 检测

    2.心率不会 在最新的可视化工具中更新。 请从以下位置使用可视化工具

    Industrial_Visualizer

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Abhishek。

    关于这个可视化工具的另一个问题。 我使用了您建议的可视化工具、现在心跳速率会随着时间的变化而变化、但我发现变化很大。 我按照指南安装和测量一个人的数据。 随着时间的推移、检测信号从 60bpm 变为 80bpm。 我想知道是否有办法使其更稳定、或者什么可能导致此问题? 我认为人们的心跳速率在实践中不会发生太大变化。

    感谢您的帮助并希望您的回复。

    Br、Lianbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    测量存在+/–10BPM 的误差。 这是算法产生的限制。 一个人坐着时的心跳变化相对固定、但算法限制了测量

    此致